- 格兰富水泵(上海)有限公司
- 产品与服务
- 行业
- 工业制造OEM
- 机加工
机械加工中心需要智能泵解决方案来提高效率、减少停机时间、节省能源、缩短组件生产时间,从而降低运营成本。我们提供这些解决方案,并将它们无缝集成,助您实现端到端可靠性和优异性能——无论您身在何处。
尽量减少机加工停机时间,降低运营成本,并获得全方位的全球支持
对于机加工领域的OEM来说,与拥有丰富行业经验的全球供应商建立合作伙伴关系的重要性不言而喻。有些机加工工艺流程特别敏感,任何形式的停机都会导致这些工艺流程变得不完整,从而造成经济损失。即使问题是由复杂机械系统中看似很小的部件引起的,比如泵。
为了确保您的机加工工艺流程不受到任何干扰,质量、耐用性和可靠性至关重要。当然,还有其它一些同样重要的环节您也不应忽视,比如业务和服务的全球覆盖度,高效精准的交付和供应,以及端到端支持。
此外,行业目前呈现出一种的新趋势,即设定并实现可持续发展目标。随着最终用户和政府继续实施更高的减排和气候目标,在这方面取得成功就显得更为重要。我们的解决方案可以帮助您减少高达25%的装机功率。
我们致力于在全球范围内提供全方位的服务支持、技术知识、多样化的解决方案组合,以及精确的交付时间安排和经过认证的解决方案。有了这种支持,您和您的客户就能够简化流程,从而实现更加精简且具有成本效益的运营,同时也更容易开展业务并在竞争激烈的市场中取得成功。
了解我们尖端机床解决方案的六大优势
经过75年的发展和完善,我们先进的机床和工业系统冷却解决方案将使您如虎添翼。我们的解决方案以长期的行业经验和专业知识为基础,并经过无数长期全球合作伙伴的验证。
了解我们的机床和系统冷却技术为您和您的客户带来的六大优势,以及它们将如何帮助您走在创新和效率的前沿。
想了解更多关于我们机床解决方案的信息吗?
作为可靠的一站式供应商,我们拥有广泛的机床泵送技术,能够优化您的运营能力,并为您的客户提供最好的服务。
想要提高您的收益?
小节省带来大利润。预约我们的顾问进行一次免费咨询,了解我们如何找到优化您的运营和系统构建的方法。
不是你的专业领域?
探索工业OEM和系统制造商
了解我们为工业制造商和系统制造商提供的其他应用,以及我们可以如何为您的业务提供支持。
智能水泵如何助力碳减排并实现净零排放
我们已发布白皮书说明了我们的可持续发展方案对企业而言纳入其商业模式的吸引力何在。节能效果显著、可靠性更高以及系统性能更优只是以上所提及的有助于碳减排的部分优势。了解您如何也能实现减排目标。
想了解更多关于我们机床解决方案的信息吗?
作为可靠的一站式供应商,我们拥有广泛的机床泵送技术,能够优化您的运营能力,并为您的客户提供最好的服务。
机械加工和系统冷却应用的理想之选
MTHE:用于机械加工流程的紧凑型无泄漏E泵
- 泵端在水箱内,结构紧凑,占地小
- 通过增加频率来提高低流量时的压力
- 闭合式耦合,无连接件
- 通过排水回箱功能实现无泄漏
- 节能解决方案,拥有业内最佳的水力系统和永磁电机(IE5)
- 全方位的运行控制,易于与所有标准的内置MGE功能集成
- 高达4000 rpm的转速,即便缩小泵端尺寸后仍可在相同的工作点运行
- 简便的单出口连接
MTRE:用于OEM机加工流程的高效且易于集成的泵
- 多级离心泵,配备了IE5 MGE电机,可进行总线通信
- 体积更小,结构更紧凑,减少占地面积
- 灵活的安装长度,可以安装在水箱顶部,将泵装置浸没在需要泵送的液体中
- 通过排水回箱功能实现无泄漏
- 可在功率限制功能下运行,即便是较小的泵也能获得更高的压力
- 集成的变速驱动器,可以控制速度和压力
- 高能效和最高可靠性
MTSE:提升表面质量,减少加工时间
- 高压螺杆泵,配备了IE5 MGE电机和集成变频器
- 更小,更紧凑,可以在功率限制条件下运行
- 使用寿命长,配备了高抗硬化转子外壳和PVD涂层泵轴
- 速度控制,无需昂贵的压力调节阀
- 更高的转速和更小的电机尺寸,因此泵尺寸也更小
- 速度控制运行,节省能源,减少传递至冷却剂的热量
- 通过集成MODBUS/以太网实现通信/连接
- 带STO的集成安全功能
- 一站式泵、电机和变频器供应商
MPC-E控制器:对您的系统进行智能控制和监测
- 对多台泵的并联运行进行智能控制
- 通过对压力、压差、流量、温度和温差的闭环或开环控制,可根据需求对性能进行最佳调节
- 通过内置的启动向导,按照正确的顺序进行正确的参数设置。
- 内置远程监测功能
- 降低调试错误的风险
- 灵活的解决方案,满足您未来的需求
传感器:可靠和精确的传感器,为您提供优化系统性能所需的数据
- 从一家供应商采购泵送和传感器/计量设备,降低复杂性
- 内置的格兰富质量和可靠性,减少停机时间并提供准确的数据
- 将格兰富传感器与我们的e泵相结合,形成iSOLUTIONS,减少组件和人工成本,并提供更高效,更环保且更可持续的系统
- 为最终用户提供定制的解决方案,使您的产品与众不同
使集成的 E 泵实现可编程
Soft PLC 可以让格兰富 E 泵全面适配RO反渗透、过滤、冷却、清洗等应用,为 OEM 设备集成提供更高的灵活性和更好地智能控制。Soft PLC(CIM 550 P以太网)解决方案让智能 E 泵实现可编程,并进一步提升 E 泵的显著节能效果、降低碳排放以及提高水泵的可靠性。了解如何降低系统的总体资本支出成本。
关键工业应用的全套产品
行业产品目录提供了我们22个关键工业应用的设备和服务的完整国家概述。
想要提高您的收益?
小节省带来大利润。预约我们的顾问进行一次免费咨询,了解我们如何找到优化您的运营和系统构建的方法。
不是你的专业领域?
探索工业OEM和系统制造商
了解我们为工业制造商和系统制造商提供的其他应用,以及我们可以如何为您的业务提供支持。
您想知道我们为客户提供过哪些帮助吗?
探索我们如何通过变革性的泵送解决方案帮助全球机加工OEM实现高效、可靠且具有成本效益的系统改造,同时为他们的客户带来宝贵的节能,以及优化的性能和监管合规性。
想要提高您的收益?
小节省带来大利润。预约我们的顾问进行一次免费咨询,了解我们如何找到优化您的运营和系统构建的方法。
不是你的专业领域?
探索工业OEM和系统制造商
了解我们为工业制造商和系统制造商提供的其他应用,以及我们可以如何为您的业务提供支持。
鼠标轻点几下,就能成为专家
通过在线培训平台格兰富格调学院提高您的技能、专业知识和业务知识,节省您的日常工作时间。点击一个与机加工相关的课程,开始您的培训。
增进您的知识
通过我们详细的手册、指南和白皮书,为您的客户提供无与伦比的机加工知识、专业技术和可靠性。了解创新的、面向未来的方法和解决方案将如何帮助您在行业中保持竞争力和影响力。
白皮书:智能泵如何帮助减少碳排放
阅读我们的白皮书,了解智能解决方案如何显著节能,提升可靠性并优化系统性能,同时减少碳排放。
想要提高您的收益?
小节省带来大利润。预约我们的顾问进行一次免费咨询,了解我们如何找到优化您的运营和系统构建的方法。
不是你的专业领域?
探索工业OEM和系统制造商
了解我们为工业制造商和系统制造商提供的其他应用,以及我们可以如何为您的业务提供支持。
想要提高您的收益?
小节省带来大利润。预约我们的顾问进行一次免费咨询,了解我们如何找到优化您的运营和系统构建的方法。
您已成功提交咨询
格兰富团队成员将查看您的反馈并尽快回复您。