高效供暖
通过格兰富家庭供暖解决方案升级为高效供暖,您将获得更高的舒适度和节能效果。
高效的家庭供暖让您倍感舒适
说到供暖,水循环泵消耗的能源最多。 事实上,水泵消耗了全球总电量的 10%,而且往往效率低下。 大多数家庭都有一台运行良好的水泵,但由于其使用年限已超过 10 年,因此耗能过多,既增加了电费,又破坏环境。通过 高效的供暖系统,让您大幅节省能源并提升舒适度。
为什么选择格兰富的供暖系统?
正确的家庭供暖解决方案能为您带来哪些益处?
供暖泵是居家舒适的关键。 如今,全世界有 2 亿台水泵在低效运行。 将循环泵更换为智能型节能泵后,可以大幅降低能耗,并改善整体室内舒适度和气候。 此外,平衡供暖系统还能让您节省多达 20% 的能源费用,并确保房屋供暖均匀。 无论您的家中是否使用暖气片或地暖,我们都能根据您的需求提供相应的解决方案,从而最大限度地提高您的舒适度,减少能源消耗。
选择合适的节能供暖系统
请提供一些有关您的家庭和生活状况的信息,我们将为您推荐适合您需求的水泵解决方案。 您还可以选择寻找专业 技术人员,以获得选择、购买和安装方面的帮助。
格兰富 ALPHA3
未来的生态供暖系统。 适用于可持续发展的住宅,提供均匀的热量分布和最佳能效,适用于暖气片和地暖。