作为业主,您可能会认为,更可持续的住宅会降低舒适度,并导致额外费用。 但是,通过升级家庭用水管理解决方案,您实际上可以将家庭的可持续性、成本效益和舒适度提升到新的境界。
家庭可持续用水解决方案
老旧的用水设备往往会导致用水量过高,能源损失以及水费和电费增加的问题。 三口之家平均每年浪费约 16,525 升水,相当于 66 个浴缸的水和 37 小时的等待时间。 那么,如何让供水更具可持续性? 选择格兰富的解决方案之一,您就能提高用水和能源效率,同时对您的家庭和环境产生积极影响。
使用节能泵实现可持续供暖
即使您不使用供暖系统,也会消耗大量能源。 如果供暖循环泵已使用 10 多年,那么,更换为智能高效泵可帮助节省高达 75% 的能耗。
即时热水 = 可持续用水
淋浴或水龙头预热时,通常需要一到两分钟? 每一滴水都很珍贵,所有这些时间和浪费的水加起来,导致家庭每年平均损失 15,000-20,000 升水。 安装即热式热水器可以消除等待带来的不便,同时还能提供家庭节水解决方案。